This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:CANFD 验证

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/854753/tcan4550-validation-of-canfd

器件型号:TCAN4550

如何验证 CANFD 测试?

使用哪些通信时间来测试 CANFD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pooja、

    为了更好地了解如何配置此器件、我建议阅读产品文件夹中提供的《软件用户指南》文档:

    https://www.ti.com/lit/ug/sllu270/sllu270.pdf

    然后、您可以在基于 ANSI C 的驱动程序库演示中查看带有特定命令的示例代码:

    如果您在查看这些文档后仍有疑问、请告知我们。  或者、如果我对您的问题进行了误解、请告诉我。

    此致、
    最大