This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046A-DCI:TUSB1046A-DCI

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS214, TPD4E02B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/849608/tusb1046a-dci-tusb1046a-dci

器件型号:TUSB1046A-DCI
主题中讨论的其他器件:HD3SS214、 TPD4E02B04

您好!

我有一个 USB Type C 应用、并且正在使用 USB Type C PD 控制器。 评估原理图(与 TI 不同的供应商)显示了一个具有转接驱动器的 DP/USB 多路复用器、但在5Gbps 范围内工作。 它们的10Gbps 不符合 I 级温度标准。 我想使用 TUSB1046AI-DCI。  

方向的流程是主机(USB/DP)-->多路复用器--> USB type C 连接器(DFP)-->监视器(显示)

谢谢、

Divakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它应该起作用、那么您的问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是问题。 谢谢!

    如果它是为了我要做的事情。 请参阅随附的图片。 此外,我还需要一个2:1多路复用器。 我可以使用 hd3ss214吗?

    谢谢、

    Divakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Divakar

    您可以将 HD3SS214I 用于2:1 DP MUX、将 TUSB1046AI 用于 Type C 端口的10G 工业温度。

    根据测试连接器的损耗、您可能还需要 DP 路径的转接驱动器。

    谢谢
    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    我是否需要 使用 TPD4E02B04或等效器件保护 USB Type C 上的4对? USB Type C RCPT 和 TUSB1046AI-DCI 之间的这些接口。 我确实计划使用 TPD4E02B04保护 SBU 和 CC 引脚。

    此致、

    Divakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、最好使用 TPD 器件对 USB3信号进行 t 保护、