This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR440:具有 PWDN 的 DS25BR440输出数据响应

Guru**** 2510235 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/851769/ds25br440-ds25br440-output-data-response-with-pwdn

器件型号:DS25BR440

您好!  

在我的设计中、LOS 和 PWDN 短接在一起、这样当 LOS 输出为低电平时、LVDS 将断电。 是否有人可以提供以下参数:TA、TB、TC 和 TD、它们是 LOS 信号响应输入数据的时间延迟以及输出数据响应断电行为的时间延迟。 谢谢。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是器件的延迟

    TA = 5us

    TB = 12us

    TC = 200ns

    TD = 10ns

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我注意到、数据表中提供了 Ton 和 Toff。 是否分别指结核病和 TD? 您的数据似乎是无可比拟的。 您提供的数据是典型值/最大值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Lee Sledjeski、

    您能否告诉我给定的值是典型值还是最大值、以及它与数据表中提供的 Ton 和 Toff 不匹配的原因? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些值是典型值。  我还将分解延迟的 LS/PWDN 部分。

    无信号输入->有源信号输入

    LOS 的输入信号(禁用)= 5us (Ta)

    PWDN 至有源信号输出(典型值)= 12uS (TB)

    活动信号输入->无信号输入

    LOS 无输入信号(典型值)= 200ns (TC)

    PWDN 至无输出信号(典型值) = 10ns (TD)

    此致、

    Lee   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于 TB 和 TD 参数的另一个问题。 它与数据表中提供的 Ton 和 Toff 无关、因为 Tb 和 Td 的值是从到 Ton 和 Toff 的值? 如果它们不相关、我想了解 Ton 和 Toff 在数据表中的引用内容。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TON = TB = 12uS (在实验中测量)

    数据表规格为 Ton: 8us (典型值) 和 20us (最大值)

    TOFF = TD = 10ns (在实验中测量)

    数据表规格为 Toff: 5ns (典型值)和12ns (最大值)

    请注意、原始数据表典型信息是在10年前生成的。

    此致、

    Lee