This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:自动协商问题

Guru**** 2428030 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/847431/dp83869hm-auto-negotiation-issue

器件型号:DP83869HM

尊敬的所有人:

 我们在设计中使用的是 DP83869HM。

 我们在设计中使用了 SGMII 到铜线模式。

默认情况下、我们通过硬件自举引脚启用了自动协商功能、因此我们可以进行无问题的通信。

但是、如果我们必须将自动协商更改为关闭、并将速度启用为1000、将双工设置为全双工、则链路无法建立。

下面是我们用于对其进行配置的寄存器。

寄存器:0x0

值:0x140  

此外、我们尝试使用100FD/10FD/1000HD/10HD 进行配置、但似乎没有人建立链路本身。  

问题1:请告诉我们、我使用的寄存器已经足够、或者我需要配置更多的寄存器。

下面是我们要求 PHY 在其中工作、

1. 1000半双工和全双工

2. 100全双工

3. 10半双工和全双工。

 

问题2:请告诉我们上述所有模式是否都能正常工作、

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohan、

    对于千兆位速度,必须使用自动协商。 您可以使用寄存器0强制执行100和10Mbps。 但是、如果禁用自动协商、则还必须禁用自动 MDIX。 要在全双工和半双工之间切换、还使用寄存器0。   

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    感谢您宝贵的意见、它现在可以在所有要求的速度下正常工作。