This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 5通道 LVDS 缓冲器/中继器、信号传输速率超过600Mbps

Guru**** 2696755 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDS389, SN65LVDS389, SN75LVDS387, SN65LVDS391, SN65LVDS387, SN75LVDS391, DS90LV001, DS90LV804

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/852305/5ch-lvds-buffer-repeater-over-600mbps-signaling-rate

主题中讨论的其他器件:SN75LVDS389SN65LVDS389SN75LVDS387SN65LVDS391SN65LVDS387SN75LVDS391DS90LV001DS90LV804

各位专家、您好!

我的客户正在寻找具有5通道和超过600Mbps 信令速率的 LVDS 缓冲器/中继器。
你有什么建议吗?
谢谢、此致、
Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akashi

    我们没有5通道 LVDS 器件、我们有8通道或16通道器件。

    对于数据速率超过600Mbps 的器件、请参阅以下器件:SN65LVDS387、SN75LVDS387、SN65LVDS389、SN75LVDS389、SN65LVDS391、SN75LVDS391。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢你的答复。
    我知道没有任何产品具有5通道。
    让我提出一个问题。
    您的建议器件是"驱动器"。
    "驱动程序"与"中继器/缓冲器"具有相同的功能?
    Thnaks 和致以最诚挚的问候、
    Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akashi-San:

    中继器/缓冲器与驱动器不同。 对于客户的应用、他们可以考虑使用4通道 DS90LV804缓冲器+ 1通道 DS90LV001缓冲器。

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K.-San:

    感谢您的建议。 这是合理的。
    我将推广4通道缓冲器+ 1通道缓冲器解决方案。
    此外、我还对 LVDS 缓冲器和中继器有疑问。
    在 TI.com 快速搜索中、"功能"选项卡有两个选项。
    我不确定缓冲器和中继器之间的区别。
    两者之间是否有任何差异?
    谢谢、此致、
    Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akashi-San:

    在 LVDS 应用中、缓冲器和中继器是同义词、因此没有区别。  

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K.-San:

    感谢你的答复。
    我明白没有区别。
    谢谢、此致、
    Ryo Akashi