This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:放置在靠近 AP 或 LCD 屏幕的位置?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS, DPHY440SSRHREVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/853361/sn65dphy440ss-placed-close-to-ap-or-lcd-screen

器件型号:SN65DPHY440SS
主题中讨论的其他器件: DPHY440SSRHREVM

您好!

我的客户希望使用此器件作为 MIPI 缓冲器来驱动 LCD 屏幕。

1.是否可以使用此设备驱动 LCD 屏幕? 它们的典型应用仅适用于摄像机。

2.此设备是否应靠近 AP 或 LCD 屏幕? 我想是 AP。

我们可以使用该器件支持的最长电缆是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN65DPHY440SS 可用于数据速率高达1.5Gbps 的 MIPI CSI-2或 MIPI DSI 应用。 LCD 屏幕支持哪些接口和数据速率?

    SN65DPHY440的放置方式和电缆长度取决于支持的最大数据速率和电缆的插入损耗。 SN65DPHY440具有5dB RX 均衡器和2.5dB TX 预加重功能。 有关该设计的更多详细信息、请参阅 SN65DPHY440的第8节。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    现在、客户希望将摄像头电缆延长至 CPU 大约580mm。

    摄像头采用 CSI-2接口、时钟最大值为114MHz、数据速率最大值为430MHz。

    我们是否有可能达到这样的长度?

    如何配置此器件以实现如此长的长度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设插入损耗为0.11dB/英寸、则580mm 的布线长度约为~2.5dB、完全在 DPHY440 RX EQ 补偿范围内。  

    除了插入损耗、请确保满足设置和保持要求。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    谢谢。

    我对 RX 均衡器和 TX 预加重的理解是:

    RX 均衡器用于增强接收到的信号、因此、如果我们将器件放置在靠近接收端(接收端)的位置、则应配置 RX 均衡器以增强接收到的降级信号。

    TX 预加重用于增强传输信号、因此、如果我们将器件放置在靠近源极(发送端)的位置、则应配置 TX 预加重。

    我的理解是否正确?  

    如果是、那么我们如何选择使用 RX 均衡器或 TX 预加重? 它们似乎实现了相同的目的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TX 预加重和 RX 均衡共同工作以补偿高频通道损耗。 但补偿方法不同。 预加重会反转、移位和缩小相邻符号、以增强位转换。 线性均衡器放大特定频率范围内的增益。

    虽然预加重和均衡可补偿高频通道损耗、但两者都有其优缺点。  

    由于均衡会放大特定频率范围内的增益、因此如果通道中引入的噪声处于均衡的最佳频率范围内、则噪声分量会增加、并对数据流的正确采样和时钟数据恢复产生负面影响。

    预加重通过提高信号边沿速率来增强信号、这反过来会导致相邻通道上的串扰增加。  

    因此、RX 均衡和 TX 预加重之间的选择取决于系统。 需要对每个系统进行评估、以最大限度地发挥预加重和均衡的优势。 通常、此评估是通过通道响应仿真完成的。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    谢谢。

    下面的软件是通道响应仿真吗?

    SN65DPHY440SS S 参数模型。

    此外、

    是否可以向我发送 DPHY440SSRHREVM 的 PCB 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN65DPHY440SS S 参数模型只是一个模型、您仍然需要 Agilent ADS 之类的仿真器来运行仿真。

    我通过电子邮件直接向您发送了板级配置文件、请进行检查。

    谢谢

    David