This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215:2:1 HDMI 开关

Guru**** 2831025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/854665/hd3ss215-2-1-hdmi-switch

器件型号:HD3SS215

大家好、

当用于2:1灌电流应用时、我有疑问。

据我所知、客户不应同时输入来自源 A 和源 B 的信号。

当源 A 和 B 输入信号时、输入端存在噪声。  

您能告诉我为什么会出现噪音?

此致、

Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     A 和 B 之间存在串扰。3G 下为-35dB