This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:请帮助我们再次确认 USB2转接驱动器的功能以及客户应用的意见。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/851626/tusb212-please-help-to-reconfirm-the-capability-of-our-usb2-redriver-and-comments-for-customer-application

器件型号:TUSB212

您好、先生、

请帮助您再次确认我们的 TUSB212转接驱动器的功能。  

客户询问他们的迹线长度是否太长。

11.x 英寸+ 3.x 英寸至 IO 连接器+ IO 板至输出的 PCH 至 MB 连接器约为3.8英寸。

总布线长度将超过18英寸、我们是否适合使用 TUSB212进行设计?

对于转接驱动器之前和转接驱动器之后的布线长度、您有什么建议?

BTW、对于其设计、您是否建议将转接驱动器放在 MB (靠近连接器)或 IO 板上?

谢谢、

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB212的性能将取决于布局 、并且应该放置在靠近 USB 连接器而非 I/O 连接器的位置上。 客户是否对堆叠 和 I/O 扁平电缆/连接器的损耗(以 db /英寸为单位)进行了估算? 假设它们使用 FR4并遵循良好的高速信号布局实践、我相信此应用是可以接受的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此问题是否需要更多支持? 如果是、请提供相关详细信息、以便我进一步为您提供帮助。 现在、我将把这个线程标记为"TI 认为已解决"。 如果您已解决问题、请将解决方案发布到原始问题/发布给具有类似问题的其他人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    谢谢、他们将放置转接驱动器以关闭连接器。

    乔治