This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP601:新尝试

Guru**** 2815635 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVCP601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/847524/sn75lvcp601-new-try

器件型号:SN75LVCP601

Lee、

我们重新设计了电路板、使直流阻断电容器与芯片之间的连接更长、并为设置添加了开关。

我们再次尝试了它,但没有任何运气。

我们将新的转接驱动器板安装在具有 SATA 输入的 M.2载板中。

然后、我们使用连接至转接驱动器板上 SATA 输出的长电缆将 NUC 的 SATA 端口连接到载板和驱动器。

现在连接正常。 这使我们相信、转接驱动器芯片与 NUC 上的任何 SATA 驱动器的距离存在问题。

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否绘制新设置的方框图或图片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 SN75LVCP601安装在非常靠近 SATA 驱动器的位置、则可能会发生一些信号交互。  您能否在连接转接驱动器板的情况下发送系统图片?

    解决方案包括:

    1.在连接到 NUC 的 SN75LVCP601输入端设置最小 EQ。

    2.将 NUC 上的驱动程序均衡设置为0dB。  

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够处理这些建议并了解系统的情况?

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lee、

    很抱歉回复太慢。

    我们尝试了所有可能的交换机设置、但没有任何幸运。

    我们将 M.2卡安装在外部 SATA 至 M.2载波中、并将其连接到 NUC 的 SATA 端口和长电缆、通过 M.2板上的 SATA 连接器驱动器、一切正常。

    在某种程度上、转接驱动器芯片与 NUC 上的 SATA 驱动器之间的距离似乎存在问题。

    我们重新设计了 M.2板、以便仅通过该插槽供电、并将 SATA 连接器安装到转接驱动器的驱动器侧。

    我们今天早上收到了这些电路板、将电路板安装在 M.2插槽中、并将一根短 SATA 电缆从 NUC SATA 端口连接到电路板上的 SATA 连接器、一切正常。

    仍然不了解导致问题的原因、但我们现在有一个工作概念。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的更新、如果有其他问题、敬请告知。

    此致、

    Lee