This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:CAN#39;t 建立100Mbps 链路

Guru**** 2771315 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/854272/dp83848k-can-t-establish-100mbps-link

器件型号:DP83848K

大家好、团队、

我们已使用 DP83848KSQ/NOPB 很长时间、没有遇到任何大问题。

我们刚刚发现其中一个成品板(相同设计)存在问题- PHY 仅能使用与 PC 的自动协商(而不是100Mbps)建立10Mbps 链路。

使用 ETH 开关进行测试时、它从未完成链路、我们必须手动将速度更改为10Mbps 以使其正常工作。

更改电路板上的 IC 后、它再次正常工作、自动符号会建立100Mbps 链路。

您有什么想法可以导致这种情况? 还是仅仅是有故障的 IC?

我可以离线共享原理图。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    请离线与我共享原理图。

    谢谢、

    Nikhil Menon