This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002:TUSB1002是否支持7M 电缆?

Guru**** 1178510 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002, TUSB522P, TUSB1002A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/851539/tusb1002-can-tusb1002-support-7m-cable

器件型号:TUSB1002
主题中讨论的其他器件: TUSB522P

大家好、

客户希望支持长达7米的 USB3.0距离、TUSB1002 USB 转接驱动器能否支持长达7米的电缆距离?

客户是否可以在电缆中间添加转接驱动器?  

谢谢、此致

Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否估计每米的插入损耗(2.5GHz 时)以 dB 为单位? 您还以5Gbps 或10Gbps 为目标吗? 在长有源电缆应用中、转接驱动器应放置在电缆中间。 7m 应用可能不可行、具体取决于电缆损耗、但4m 电缆可能更可行。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队成员:

     在2.5GHz 时、我使用每米1.8dB 的电缆插入损耗 、目标 是5Gbps。

    如果 将转接驱动   器放置在7m 电缆中间不可行、  它是否有适用于 USB 3.0中7m 电缆的其他可能解决方案?

    这个问题困扰了我一段时间,我真的希望 能找到一个解决办法。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议使用 TUSB522P、它可以通过均衡和去加重来补偿前置通道和后置通道上的损耗。 可以将 TUSB1002A 或 TUSB522P 放置在电缆中间。 您应该针对与 USB 3.0兼容电缆类似的总损耗。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此问题是否需要更多支持? 如果是、请提供相关详细信息、以便我进一步为您提供帮助。 现在、我将把这个线程标记为"TI 认为已解决"。 如果您已解决问题、请将解决方案发布到原始问题/发布给具有类似问题的其他人。