This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:关于 PD 的恢复时间

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/853768/sn65dp159-about-recovery-time-from-pd

器件型号:SN65DP159

你好。

按寄存器(09h 位3)放入 PD 时
释放 PD 并开始正常运行时、DDC 通信无法进行的时间有多长?
我们需要决定释放 PD 后启动 DDC 通信的时间。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DP159是在 DDC 监测模式还是非 DDC 监测模式下使用?  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San、

    感谢你的答复。

    我们在非 DDC 嗅探模式下使用 DP159。

    如果可能、我们想知道 DDC 监测模式和非 DDC 监测模式的时间。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有确切的数字。 但看一下该设计、它大约为2ms、最大值大约为3ms。 这适用于 snoop 和 non-snoop 模式。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San、

    感谢你的答复。

    我们了解到、在 PD 释放后大约3ms 内即可进行 DDC 通信。

    感谢您的大力支持!

    此致、