This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65240:关于典型应用原理图

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/854286/sn65240-about-typical-application-schematic

器件型号:SN65240

您好!

您能告诉我典型应用原理图吗?
在数据表的建议电路中插入了27 Ω 和15千欧。

1.我应该安装这个电阻器吗?
您 能告诉我电阻器安装的目的吗?

2.是否有电阻器的计算方法?



此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提出问题。 这些电阻器不是 ESD 保护要求的一部分、而是显示为 USB 实现的终端示例。

    使用的端接方案取决于您的系统、我们的 ESD 保护可在没有电阻器的情况下适应各种其他方案。 尽管正如 Cameron 提到的、它们有助于实现电流钳位和电流控制

    USB 2.0需要考虑的其他器件包括 TPD2E2U06TPD4E1U06