This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT3486B:需要热数据、θ JC、θ JB、引脚材料

Guru**** 2645475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/854474/sn65lvdt3486b-need-thermal-data-theta-jc-theta-jb-pin-material

器件型号:SN65LVDT3486B

我在 SN65LVDT348PWRG4上找不到热阻。  它采用 TSSOP 封装。 我想知道

Theta JC

Theta JB

Theta ja

引脚材料

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将请求热性能数据、但可能需要几天时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是热参数

    θ JA 高 K: 102.9
    Theta JC、顶部: 29.2.
    Theta JB: 49.9.
    PSI JT: 1.5
    PSI JB: 49.2.