Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB1210 Facebook 的案例中将使用 Tusb1210。在本例中、FPGA connect Tusb1210的 ULPI。 Tusb1210通过 USB2.0连接 ast2520(CPU)。到目前为止、我们希望 ast2520成为主控器件。有一些问题:
数据表中的参考时钟输入必须是方波。 是否可以使用 CMOS 振荡器?
2.如何设置主机或从机模式的引脚。
当 AST2520与 FPGA 通信以实现从模式时,您能否提供 详细的过程。
4.加电后可以切换计数模式?