This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FPC402:I2C 问题

Guru**** 2898850 points

Other Parts Discussed in Thread: FPC402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/854264/fpc402-i2c-issue

器件型号:FPC402

您好、Nasser、

以下所有内容都是在500次重新加载电路板时发生的随机问题

 

[1] FPC 和端口之间的下游 I2C //如果这被卡住, 我们无法重置此 i2c

 

[2] 在 i2c 事务实际失败的情况下、我们不会得到 I2C 错误(Nack/TO /ERR)

 

[3]我们必须在 i2c 驱动程序中提供额外的延迟以避免 i2c 事务失败

 

[4]对于我们来说  、i2c 直接读取不能用于读取、  因此我们使用轮询器进行读取

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dilip:

    1)。 我们有 FPC402评估板。 是否有方法可以获得此板? 您是否也在该评估板上看到了同样的问题?

    2)。 是否可以获取整个 I2C 的示波器快照、以便在有 NACK 或 ACK 时和没有 NACK 或 ACK 时移植事务?

    由于此调试可能需要一些时间、请向我发送内部电子邮件、以便我们可以找到其底部。

    此致、Nasser