This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:非 SMPTE 帧速率

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1297, LMH1297EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/854261/lmh1297-non-smpte-framerates

器件型号:LMH1297

大家好、

 LMH1297是否可用于非 SMPTE 帧和数据速率? 您能否使用此器件通过 SDI 传输8b10b 编码等标准编码信息?

此致

Mihir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mihir、

    LMH1297可用于非 SMPTE 视频帧格式。 诸如8/10位编码等标准数据编码比 SMPTE 数据格式更加严格。

    1)。 请注意、LMH1297均衡器增益针对 SMPTE 数据速率进行了优化。 它可以在其他数据速率下使用、但增益可能未进行优化。 请使用一个 LMH1297EVM 并使用所需的数据速率进行检查。 确保您有眼图裕度来覆盖零件间的差异。

    2)。 使用非 SMPTE 数据速率时、LMH1297将无法锁定到这些数据速率。

    最好使用8/10位编码数据、但以 SMPTE 数据速率进行编码、以允许 LMH1297重定时器锁定并提供最佳眼图张开度。

    此致、Nasser