This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3415:PCIe 从16通道切换到8通道的两通道

Guru**** 2636135 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/852035/hd3ss3415-pcie-switch-from-16-lanes-to-two-ch-of-8-lanes

器件型号:HD3SS3415

大家好、团队、

您能否告知 TI 是否有以下解决方案。

我的客户正在寻找 PCIe 交换机 Gen3。 (最大位速率、8Gbps)

主机(SOM)通过16个通道连接到2个 FPGA,每个都通过8通道总线连接。(请参阅下面的方框图)。

提前感谢

此致、

Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

    您绘制的应用 可能需要有源开关组件。  HD3SS341x 器件是纯无源开关。

    每个 FPGA 是否都有一个独立的8通道 PCIe 链路?

    主机系统 x16是否可以分叉为2个独立的 x8 PCIe 链路?  这将允许主机和 FPGA 之间直接连接、数据路径中没有任何 PCIe 开关。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭 E2E 主题。  此应用可能需要有源 PCIe 开关功能才能正常工作。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对我来说很好、

    Lee、非常感谢。

    此致、

    Shai