This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55LVCP22-SP:浮动金属

Guru**** 2928790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/854088/sn55lvcp22-sp-floating-metal

器件型号:SN55LVCP22-SP

团队、  

您能否确认5962-1124201VFA/SN55LVCP22-SP 中是否存在浮金属?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    我可以确认引脚8和9物理上没有连接到芯片、它们的引线将悬空。

    此器件上没有其他暴露的浮动金属、因为盖子和底座均为陶瓷。

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水