This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS442:未使用的输入端子

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/853770/tmds442-unused-input-terminal

器件型号:TMDS442

各位专家、您好!

关于以下主题的答案、您是否会澄清未使用的输入端子和保持开路(它具有未连接的连接器)之间有何不同? 我想它似乎有相同的条件。

https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/333657?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TMDS442

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福家沃拉-圣

    未连接的连接器意味着 TMDS422输入连接到连接器、但连接器上未连接电缆。

    未使用的输入端子意味着 TMDS422输入悬空、完全未连接。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David San、

    客户希望保持未使用的输入端子开路(悬空)。 数据表指出"一个未使用的输入通道可被外部偏置以防止输出振荡"。 如果客户保持打开未使用的输入端子、TMDS 输出将振荡? 我想知道、建议使用未使用的输入端子的外部偏置、或者它是强制性的。 TI 建议采用哪种方法?

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fujwar-san

    我建议遵循数据表。 因为 TMDS 输入引脚不是失效防护电路。 kΩ 将互补输入引脚通过一个1k Ω 电阻接地、并将另一个引脚保持开路。

    谢谢

    David