This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:如何将 TUSB8044A EVM 上的开关配置为点亮 D5 D6 D7和 D8

Guru**** 2927950 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/853521/tusb8044a-how-to-configure-the-switches-on-tusb8044a-evm-to-lit-d5-d6-d7-and-d8

器件型号:TUSB8044A

你(们)好  

我已应用 EVM TUSB8044A http://www.ti.com/tool/TUSB8044AEVM?keyMatch=TUSB8044AEVM&tisearch=Search-EN-everything&usecase=part-number

如何将开关设置为仅从作为集线器连接到 PC 的 J1供电? 我不想使用 J6为电路板供电。 如您所见、当我连接 PC 时、D1亮起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary

    请参阅 TUSB8044A EVM 用户指南 :http://www.ti.com/lit/ug/snlu242/snlu242.pdf。  此 EVM 由5V 墙上电源适配器 J6提供的电源供电、而不是由 USB 主机 J1提供的总线电源供电。 TI 建议使用能够提供2至3A 电流的壁式电源适配器、因为集线器必须能够在其下行端口(每个端口900mA)上提供大量电源。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    感谢您的回复。 这里只有两个问题:

    1.如果我有一个5V 适配器、如何配置 SW1 SW2?

    2.如果我只使用一个下行端口、其流耗不超过900mA、我只想通过 USB 主机 J1为器件供电、如何配置 SW1和 SW2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary

    有关 SW1和 SW2配置、请参阅 EVM 用户指南的第3.1节配置开关和 TUSB8044A 数据表。

    从 USB 主机为器件供电时、需要对 EVM 进行物理修改、但 EVM 的使用目的不在 EVM 的预期范围内、因此不受支持。

    谢谢

    David