This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3412A:PCIe 交换机 HD3SS3412与 Intel Broadwell de/Hwwitt lake 兼容

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TS2PCIE412, HD3SS3412A, HD3SS3411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/853729/hd3ss3412a-pcie-switch-hd3ss3412-compatibility-with-intel-broadwell-de-hwwitt-lake

器件型号:HD3SS3412A
主题中讨论的其它部件:TS2PCIE412HD3SS3411

我正在寻找 PCIe 多路复用器。 该器件将连接 Intel CPU 根端口(Broadwell de / Hewitt lake) 、下游器件将连接 FPGA。

我从 TI 门户获取了以下器件的详细信息。

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ts2pcie412.pdf

 

我正在寻找类似于 TS2PCIE412的8通道器件。  8通道设备似乎不可用  TS2PCIE412,或者  哪一个设备   与英特尔 CPU (如 Broadwell de / Hweiit lake)常用并兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HD3SS3412A 是此 PCIe 多路复用器应用最常用的器件。

    在第3代数据速率下、没有8个通道可供选择。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Lee、

    上述温度范围为0–70摄氏度。 将来是否可能有85摄氏度的变体?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前、HD3SS3411是唯一额定工作温度超过70C 的带宽更高的器件。  我预计  明年将推出温度额定值为85°C 的其他器件。

    此致、

    Lee