This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS32ELX0421:无连接引脚

Guru**** 2815975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/853644/ds32elx0421-no-connect-pins

器件型号:DS32ELX0421

是否可以将器件上的 NC 引脚接地或连接到高电平?

我们有这个设置->

引脚8、13、21、22、23、24、49接地

引脚2连接至3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    如果这些引脚是保留的、我需要检查并返回给您。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我们强烈建议将这些引脚保留为 NC、因为它们用于 ATE 测试和其他功能。

    此致、

    I.K.