This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI800:第3代的 DS80PCI800设置

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/851350/ds80pci800-ds80pci800-setting-for-gen3

器件型号:DS80PCI800

尊敬的:

对于 DS80PCI800、如果速率设置为 float (第1/2代和第2代的自动速率选择、具有去加重功能)、客户想要知道如何在数据表中为第3代应用选择正确的电平?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PCIe 第3代应用的正确设置为"浮动"。

    float =具有去加重功能的第1/2代和第3代的自动速率选择

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    您能否建议您如何在表3中为第3代应用选择正确的电平?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    RATE 引脚应设置为"浮动"。

    表3. 设置输出振幅和去加重。  在大多数 PCIe 应用中、表3中的"级别4"设置将很好。

    此设置为 PCI800提供足够的振幅、以便对大多数传入的 Tx FIR 波形信息透明。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    其他信息: 由于系统 PCIe Tx 已将 Tx 均衡添加到信号中、因此转接驱动器通常不需要添加任何额外的 Tx 均衡。  它将仅使用其输入 CTLE (Rx 均衡)来帮助恢复和重新驱动原始信号。

    此致、

    Lee