This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD75:电磁易感性

Guru**** 2931640 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/849961/sn65hvd75-electromagnetic-susceptibility

器件型号:SN65HVD75
主题中讨论的其他器件:THVD1450

我已经在数据表中找到了一些有关此收发器是否可以处理大型钕磁铁旁边的信息。 我们 将在旁边操作、有时(取决于磁体的位置)、它似乎会停止工作。 我们排除了其他一些可能性、而这个芯片似乎是问题的罪魁祸首。 是否有任何有关此芯片是否会滥用磁力的提示?

事先谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚、您好!

    据我所知、我们尚未对此进行任何测试、但我无法想象该器件会受到磁场影响的任何原因。  内部金属化使用铜(包括键合线)、因此不应因磁力而出现机械问题。  在电气效应方面、没有任何对磁场敏感的内部组件、并且裸片尺寸非常小、因此不应存在用于诱导电流的大量回路区域。

    您看到了什么行为?  某些磁体位置是否对应于通信中断?  如果是、您能否判断它是否与发送器或接收器功能相关?  (在示波器上探测器件的各种引脚以进行观察非常有用。)  在磁场发生变化(即通过改变磁体位置)后、这些问题是否解决、或者它们是否看起来是永久性的?

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大值、  

    这是一个磁力输出应用、我们有一个非常靠近收发器的非常大的钕磁铁。 在特定位置、收发器停止传输、我们得到大约一半电源的直流电压(非常干净)。 这是一个只发送应用。 我们已将信号路由到 O-示波器、我们的微控制器始终保持唤醒状态、但信号输出将在特定位置停止、然后在磁体位置发生变化时恢复。  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚、

    有趣。  那么、您看到的 VCC/2直流电压同时出现在 A 和 B 信号线上?  您当时是否看到任何其他奇怪的行为(如增加的 ICC、如果可能的话进行测量)?  您能否告诉我们总线上存在哪些组件-例如、端接电阻、故障保护偏置电阻(上拉/下拉)、ESD 保护组件等?  是否有任何噪声耦合到 DE 引脚上的距离尽可能远?  静态磁场(即磁体保持在某个位置)是否会出现此问题、或者它是否与磁体的运动更相关、从而产生动态磁场?

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大值、

    是的、它在两条信号线路上都输入。 在这个例子中没有其他奇怪的行为、几周前、我们在电源上又发生了另一件奇怪的事情、但在这个过程中、这个问题看不见了。 此处是原理图相关部分的剖面图

    当前未组装 R17、RX、RE、TE、TX 将直接进入微控制器。

    静态字段似乎会出现此问题。 DE 引脚(RE 或 TE 引脚)的含义是什么?

    我们目前正在运行更多测试来尝试解决此问题。 请告诉我您是否希望我们进行任何测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供更多信息。  关于原理图- VCC 上是否有此处未显示的去耦电容?  通常、我们建议在该引脚上将100nF 接地。

    我之前问过引脚3 (在原理图上称为 TE、而在产品数据表中称为 DE)。  我想知道、由于您提到过、您可以看到 VCC/2输出。  如果驱动器被禁用(引脚3处于逻辑低电平状态)并且没有对总线施加其他外部偏置、您可以在 A/B 线路上看到这一点、因为器件会将这些 I/O 弱偏置到该电平。  我可以看到该器件在两条线路上提供 VCC/2输出的唯一另一种方法是、如果 A/B 线路上的高侧和低侧驱动器同时激活、  不过、如果是这种情况、您会看到较大的 ICC 电流、并且器件会发热。 (您看到过类似的东西吗?)

    如果您可以提供一些显示问题的波形捕获、可能有助于激发更多想法。  (很难完全通过文本来描述不同信号波形的模拟行为。)  理想情况下、我们可以看到引脚3处于逻辑高电平、但 A/B 输出引脚状态与 TX 引脚输入不正确对应、因此我们可以将问题仅与 IC 的行为隔离。

    我也很好奇-电动自行车是否能解决问题?  是否在各个单元/系统中一致观察到它、或它似乎仅影响一个百分比?

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大值、

    是的、我们在其旁边的电源线上有一个0.1uF 去耦。  

    我实际上有个好消息。 设计此电路板的工程师发现了可能的原因。 他放置在错误的芯片上、在板上他需要额定电压为5V 的电压、而不是3.3V 的电压。 磁体可能导致功率波动超过芯片的绝对最大额定值。  

    感谢您对我的研究、我将告诉您新芯片是否出现了同样的问题(我怀疑)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。  希望这是根本原因。  即使对于合适的芯片、如果存在导致 VCC 电压下降的强劲功率波动、收发器也可能会暂时关闭(通常会实施欠压锁定以防止未完全供电时出现错误操作)。  因此、如果问题继续存在、这可能是需要检查的问题。  去耦电容在某种程度上会有所帮助、但可能还不够。

    顺便说一下、如果您对类似的器件感兴趣、该器件的额定工作电压为 VCC = 3V 至5.5V (因此您无需跟踪多个收发器)、我们最近发布了 THVD1450。  它还应在高噪声环境中提供更好的性能。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚、您好!

    我只是想重新检查一下-换芯片解决了这个问题吗?

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确实如此、感谢您的检查。 我们无法使用相应的芯片重新创建问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听得好!  感谢您的更新。  如果将来出现任何其他问题、请随时发布后续帖子。

    最大