This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD12S520:ESD 保护测试

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/853888/tpd12s520-esd-protection-testing

器件型号:TPD12S520
主题中讨论的其他器件:冲击

大家好、

我正在尝试确定我是否需要在雷电保护测试方案中的两个不同组件上执行瞬态电压测试、或者是否可以根据 TI 对这些器件的质量控制来提供不测试此功能的理由。

相关器件为:

TPD12S520DBTR 单芯片 HDMI 接收器端口保护和接口器件

TPD12S521DBTR 单芯片 HDMI 发送器端口保护和接口器件

 

我想知道的关于这两个器件的信息:

TI 执行哪种类型的质量控制来确保 ESD 保护正常工作、尤其是瞬态电压抑制方面? 即、它是否是一个批次样品、每个组件等?

为了不破坏性地测试 ESD 保护是否存在、需要多大的脉冲(脉宽、脉冲峰值等)?

此致、

Peter F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 TI 开发新器件时,该器件将执行不同的测试和变体,以确保器件的性能符合规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    开发完成后、TI 是否对制造的器件进行任何检查以确保 ESD 功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Findlay、

    TI 将使用某些产品来测试 ESD 功能、以确保其符合我们的规格、但不会测试每个芯片。  

    ESD 功能将在 数据表中得到保证。