This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IO-EXPANDER-EVM:TCA6416A

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA6416A, MSP-EXP430G2ET
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/853660/io-expander-evm-tca6416a

器件型号:IO-EXPANDER-EVM
主题中讨论的其他器件:TCA6416AMSP-EXP430G2ETMSP-EXP430G2

我已使用 TCA6416A IC 组装 IO 扩展器 EVM。 评估板连接到 launchpad。 但是、即使从 OUT/IN 更改 P00-P17值、LED 也不会亮起。 芯片上 P00上的电压读数显示为3.3V、但是 LED 仍处于关闭状态。 J5和 J6的跳线采用 OUT 配置。 J11和 J12的跳线 处于配置中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Blesson、

    '然而、芯片上 P00上的电压读数显示为3.3V、LED 仍处于关闭状态。'

    根据原理图、需要将 P00驱动至 GND、以便在跳线正确连接(而不是3.3V)时打开 LED、因为 LED 连接至 Vcc。

    1) 1)您是否能够在 o 示波器上探测 EVM 的 SDA/SCL 线路、以查看器件是否正在进行 I2C 通信?

    2) 2)您正在使用 MSP430的修订版?

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我要刷写 MSP430时、它会显示错误"Could not set the device VCC"(无法设置器件 VCC)。 我正在使用 MSP-EXP430G2ET。 用户指南使用 MSP-EXP430G2。 通过探测 SDA 线、它是高电平。 我已经根据用户指南在 MSP430上设置了跳线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Blesson、

    我认为您使用的 MSP430可能与 GUI 安装程序不兼容、因为 GUI 旨在与 MSP430G2版本1.5连接。

    您是否可以将 MSP430设置为通过 SDA/SCL 引脚直接向 EVM 发送 I2C 命令? (您需要下载 code composer studio)

    -Bobby