This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:SN65DP159与放大器之间的区别是什么?#39;TMDS181 (I)

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159, TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/845595/sn65dp159-what-t-the-difference-between-sn65dp159-tmds181-i

器件型号:SN65DP159
主题中讨论的其他器件: TMDS181

您好,

在 TI 网站,上、我发现 SN65DP159和 TMDS181 (I)都适合 HDMI 重定时器应用、PCB 是 P2P。但我想知道这两者之间的区别、 建议使用哪一个?

请就此提供帮助吗?非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lifang、

    TMDS181是一款 HDMI 转接驱动器/重定时器、用于接收端应用(例如在监视器内部)。 输入仅为直流耦合。  

    SN65DP159是一款 DP++/交流耦合 HDMI 转接驱动器/重定时器、适用于源端应用(例如 PC)。 如果处理器的 HDMI 输出是交流耦合的、则应使用 SN65DP159。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 、

    感谢您的回复,我仍想知道:

    对于 DP 输入、SN65DP159 仅是电平转换器和重定时器、不是 HDMI 的协议转换器、是吗?

    如果我的理解是对的、您是否有 DP 到 HDMI 协议转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lifang、

    没错。 遗憾的是、我们没有 DP 到 HDMI 协议转换器。

    此致、

    I.K.