This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:S0和条目 C10中的 D3?

Guru**** 2769385 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/853733/xio2001-d3-in-s0-and-entry-c10

器件型号:XIO2001

大家好、

如果 XIO2001能够支持这些省电阶段、请提供帮助。

1.您能否帮助检查 XIO2001是否可以在 S0中支持 D3?

2.请问 TI 在 XIO2001集成电路的 C10应用方面是否有任何成功的经验?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-

    XIO2001 支持 D3状态。  S0是系统工作状态(完全通电且正常工作)。  系统必须以这样的方式执行、以便当它处于 S0状态时、XIO2001处于 D3状态。

    2. 什么是 C10?

    此致、

    Davor