This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVPE501:您能否共享现代待机模式的功耗(SN65LVPE501 &SN75LVPE802)?

Guru**** 2846300 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVPE501, SN75LVPE802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/850110/sn65lvpe501-could-you-please-share-the-power-consumption-for-modern-standby-sn65lvpe501-sn75lvpe802

器件型号:SN65LVPE501
主题中讨论的其他器件: SN75LVPE802

您好、先生、

需要您的支持来共享 NB 现代待机功耗、客户要求此数据进行进一步评估。


用于现代待机模式的功耗
SN65LVPE501
 
SN75LVPE802
 

谢谢、

乔治

SN75LVPE802

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN75LVPE802 只有一种待机模式、 SN65LVPE501 具有牵引待机模式、我将了解哪种模式接近现代待机模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的输入、请帮助您确定该信息、并需要您的支持才能填写表格。

    客户正在等待我们的数据。

    谢谢、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    这些器件没有"现代待机"的协议感知。  

    要在 SN75LVPE802上启用低功耗模式、您需要拉 EN=0。

    SN65LVPE501在低功耗运行方面更加灵活。  低功率级别将取决于器件与系统的连接方式。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    我正在复制数据表中有关器件低功耗运行的数据。  客户是否希望了解这些低功耗条件是否可以在其系统中的"现代待机"状态下实现。

    SN65LVPE501

    SN65LVPE802

    此致、

    Lee