This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS36277:数据速率是多少?

Guru**** 2502795 points
Other Parts Discussed in Thread: DS36277, THVD1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/853058/ds36277-what-is-the-data-rate

器件型号:DS36277
主题中讨论的其他器件: THVD1450

您好~

我是否可以知道 DS36277的数据速率规格?

谢谢、此致、

老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    对于这样的模拟收发器器件、系统中可实现的数据速率的主要限制因素往往是输出上升和下降时间。  这些值需要足够快、以便输出状态能够在一个位周期内切换至相反的状态、理想情况下、允许信号在一段时间内保持稳定在一个稳定状态值。  一个常见的经验法则是、信号上升/下降时间不超过数据位周期的1/3。  DS36365的最大输出上升/下降时间为60ns、因此您可以考虑最大位速率为(60ns * 3)^-1 =~5Mbps。

    请注意、收发器特性之外的其他因素可能会限制系统中的最大数据速率、例如网络架构(包括由于接线残桩或电容负载而导致的信号完整性损失)和 UART 采样特性。  例如、在 J1708应用中、驱动器被禁用以表示一种状态、信号转换到该状态所需的时间在很大程度上取决于网络的负载电容。

    请告诉我这是否不清楚、或者您是否有任何其他问题。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Max。

    我们有3.3V VCC 器件吗?

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tiger、

    DS36277有一点独特、因为它在 DE 控制线上使用反向逻辑。  如果不需要这种情况(例如、如果 MCU 中可能发生逻辑反相、或使用外部逆变器或反相 FET 缓冲器)、则我们有许多3.3V 收发器。  此处您可能需要考虑的较新器件是 THVD1450。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Max。