This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6E05U06:如何连接 GND 引脚?

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/851600/tpd6e05u06-how-to-connect-the-gnd-pins

器件型号:TPD6E05U06

你(们)好  

我们使用 TPD6E05U06RVZR 通过金属 外壳(机箱)和内部 IO PCB 板保护器件上的 USB 3.0接口。

如下所示。 我是否应该将 TPD6E05U06RVZR 的 GND 引脚连接到 DGND (数字信号 GND)或 金属机柜 GND (金属外壳)以确保通过8kV 接触 ESD 测试?

请注意、NC_PH1/2引脚是  USB 连接器的两个固定引脚。

谢谢。 欢迎提出任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在哪里将 DGND 连接到金属机接地? 如果它们没有短接在一起、那么我将保持原样。 如果它们短接在一起、则可以将其移至金属机箱、但不必如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 Camer  

    你的问题也是我的担忧之一。 不确定是否需要将 DGND 短接至 Chainsis GND、因此我在  PCB 上的两个接地端之间保留了一些0欧姆电阻器。 我是否需要在单点或多点上将它们连接在一起?

    我在 EMC 的 Henry OTT 书中看到、瞬态抑制器器件应接地到金属机箱、这似乎是合理的、因为 ESD 电流应传导到机箱中的电流、而不是进入机箱内部的 PCB 板。  

    作为 EMC 设计的新员工、如果您能进一步解释您的意见、我将不胜感激。 非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了实现最佳的"瞬态抑制"、您肯定希望 ESD 事件从接触点到 GND 的路径尽可能小、以防止耦合。 此外、如果您将其接地至金属分析 、则可以最大限度地减小信号平面上的 GND 干扰、这也是很好的。

    但是、ESD 器件的工作电压和击穿电压以您放置它们的 GND 为基准。 如果您将 ESD 器件接地至机箱并将其置于信号线路上、但机箱未与信号接地短路、 您不知道机箱与信号接地之间的电势是多少、因此在不导通 ESD 二极管时、您可能会将其导通。

    最好的解决方案是通过0欧姆电阻器将您的机箱接地到信号接地端、这与您拥有的电阻器一样、可以保持两者的电势相同、但如果机箱发生问题并将 ESD 接地、则可以最大限度地减小任何接地反弹对信号接地的影响 因为它将与您的信号接地相同、您知道它不会有误触发、因为您根据信号工作电压选择了该器件。