This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC179:多点数据传输

Guru**** 2927840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/853765/sn65lbc179-multipoint-data-transmission

器件型号:SN65LBC179

您好!

数据表中描述了"多点数据传输"。

但是、该器件没有输出高阻态模式。

我们如何构建"多点数据传输"?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi-San、

    该器件可用作多点全双工总线中的"主控"节点。  它可以使用 Y/Z 输出对将消息广播到多个从节点的下游、并使用 A/B 输入对从这些从节点接收数据。  在这种情况下、从节点上使用的收发器需要能够进入高阻态、以避免上游数据路径上的总线争用。  如果您对此不清楚、或者您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Max Robertson