This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044:TUSB1044补偿功能

Guru**** 2391135 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/853985/tusb1044-tusb1044-compensation-capability

器件型号:TUSB1044

尊敬的:


对于 TUSB1044、对于典型 FR4 PCB、对于10Gb 信号、通常可以对布线进行多长时间的补偿 ?

在  实际情况下、可以补偿多少插入损耗、您能  提供一些建议吗?

我们有25厘米长的10 Gb USB3.1 Gen2布线、是否可以在这种情况下使用?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 表7。 TUSB1044接收器均衡 GPIO 控制。  

    对于使用1100mV 线性范围的下行端口、在5Gz 的奈奎斯特频率下、最大均衡为10.5dB。 对于使用1100mV 线性范围的上行端口、5GHz 奈奎斯特频率下的最大均衡为8.6dB。  

    布线的插入损耗取决于布线宽度、PCB 耗散因子、介电常数等 假设10G USB 信号的损耗为0.9dB/in、对于下游端端口、最大布线长度可支持11.3in (使用1100mV 线性范围时最大均衡为10.5dB)、而对于8.6dB 上游端端口的最大均衡、最大布线长度可支持~9in。 如果从过孔、连接器等处增加额外损耗、长度将小于计算得出的长度。

    该计算还基于 TUSB1044 RX 均衡。 由于 USB 是双向总线、因此您还需要查看主机 RX 设计功能、以确定主机和 TUSB1044之间的最大长度。

    谢谢

    David