This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP158:HDMI 预加重

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/853771/tdp158-hdmi-pre-emphasis

器件型号:TDP158

大家好、团队、

 

我的客户将 TDP158用于以下应用。 HDMI->TDP158->HDMI 连接器

 

-对于 HDMI 转接驱动器模式,TDP158是否可以启用预加重功能? 我将查看数据表的第9节。 以下说明"除非 TDP158处于 DP 模式、并且在此时它成为数据通道、否则不会在时钟通道上执行预加重。" 据我了解、TDP158无法启用预加重、但我想再次检查。

 

此致、

Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satosi-San

    在 HDMI 模式下、预加重应用于三个数据通道、但不应用于时钟通道。

    在 DP 模式下、没有时钟通道、时钟通道成为数据通道、然后预加重应用于所有四个数据通道。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我理解...

    此致、
    Satoshi Yone