This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:TUSB320和 TUSB329LAI 之间的差异

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320LAI, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/853977/tusb320lai-difference-between-tusb320-and-tusb329lai

器件型号:TUSB320LAI
主题中讨论的其他器件: TUSB320

大家好、

TUSB320和 TUSB320LAI 之间有何区别? 我看到两个器件都启用低电平。 这两个器件之间还有什么其他差异?

谢谢。

此致、

朱志安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    TUSB320LAI 有一个更新的状态机、此状态机使得诸如 try.SNK 和 try.SRC 等 Type-C 特性能够在无需外部软件的情况下通过 I2C 更加轻松地被使用。 此外、附加支持已扩展至包括 DFP 和 UFP 模式、并且与 TUSB320相比可降低功耗。