This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:如何通过引脚搭接将 MAC 接口配置为 RMII 主模式或从模式?

Guru**** 2939240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/851449/dp83822if-how-to-configure-the-mac-interface-as-rmii-master-or-slave-mode-through-pin-strap

器件型号:DP83822IF

大家好、

关于 DP83822的 MAC 接口模式、数据表显示该器件可以在 RMII 主模式或从模式下工作。 但是、我们似乎只能通过引脚设置来选择启用或禁用 RMII 模式。 数据表中未说明如何选择主 模式或从模式。  

此外、根据我的理解、如果参考时钟是由25MHz 晶体生成的、那么该器件只能在 RMII 主模式下工作、如果它由50MHz 振荡器计时、则可以在主模式或从模式下工作。  对吧?

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    为了配置到 RMII、所需的自举为 RMII_EN 和 XI_50、这两个引脚均通过 RX_DV 引脚进行配置。 选择 RMII 时钟也会配置为主器件或从器件。

    请参阅 数据表第6页"引脚功能"表中的引脚23-XI 说明 、了解主从模式下 RMII 时钟的要求。 简而言之,答案是肯定的。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vibhu、

    感谢你的答复。

    我知道可以通过设置 RGMII_EN=0、RMII_EN=1和 XI_50=0将器件设置为 RMII、25MHz CLK 模式。 我仍然很困惑如何在主模式和从模式之间进行选择。 只要 XI_50=0、器件是否始终在主模式下工作?  

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    只要 RGMII_EN=0、RMII_EN=1和 XI_50=0、PHY 就正确、它将以主控模式运行。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、我应该如何将其配置为从模式? 换句话说、 器件如何知道其配置为主模式还是从模式?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    RGMII_EN=0、RMII_EN=1和 XI_50=1

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vibhu、