This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C387R:扩展温度范围替代产品

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C387R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/852245/ds90c387r-extended-temperature-range-alternatives

器件型号:DS90C387R

尊敬的所有人:

我们计划使用 NXP T1042 CPU 的 DIU 接口。

它具有显示接口单元、可在像素时钟的上升沿和下降沿输出12位并行像素总线。 因此、在一个时钟周期中、24位作为一个整体。

在上升沿、它输出 D[0:11]、其中

                    D[0:7]= B[0:7]和

                                       D[8:11]= G[0:3]。

在下降沿、它输出 D[0:11]、其中

                                          D[0:3]= G[4:7]和

                                          D[4:11]= R[0:7]。

在参考设计中、使用了具有低温度范围的 DS90C387R。

您能否向我推荐温度至少为-40/+85°C 的备选方案?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilhan、

    遗憾的是、我们没有更高温度额定值的器件替代产品。