This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:关于采用10/100BASE 配置的 DP83867CR

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/853526/dp83867cr-about-dp83867cr-with-10-100base-configuration

器件型号:DP83867CR
你好。 
这是使用 DP83867构建仅10/ 100BASE 系统时的问题。 如果我构建1000BASE 系统、我知道四对 TD_P / N_A、TD_P / N_B、TD_P / N_C 和 TD_P / N_D 信号通过变压器连接到连接器。 在仅10/ 100BASE 的系统中、使用了两对 TX 和 RX 信号。 此时、仅使用 TD_P / N_A 和 TD_P / N_B、并且 TD_P / N_A 通过变压器作为 TX 对进行连接。 ,TD_P / N_B 作为 RX 对连接到连接器。 (TD_P_A 是1引脚、TD_N_A 是2引脚、TD_P_B 是3引脚、TD_N_B 是6引脚) 是否会通过此类连接建立它? 我知道使用仅支持10/100BASE 的 PHY 器件是合理的。 但是、客户端指定 PHY 使用 DP83867。

此致。