This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:TPS65982无充电器问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/849286/tps65982-tps65982-no-charger-issue

器件型号:TPS65982

您好、先生、

我们的客户将 TPS65982用于对接应用、

但没有充电器问题、随附的文件是分析数据、

请给我一些建议吗?

Hugoe2e.ti.com/.../20191019-TPS65982.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hugo、您好、所附的迹线之一中没有发生5A 合同、这是问题吗? 如果是、是否使用相同的 EMca 电缆捕获这些布线? 请在发生故障的情况下探测 VCON 并告知我们状态。 在 PR_Swap 之后、电缆对软复位和电缆发现没有响应。  

    谢谢

    普拉吉斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我们的客户告诉我、这个问题是 NB 上没有充电器、他们正在对接、无法向 NB 侧提供 PD。

    下面是 VCONN 波形。  

    Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hugo、您好、我认为上面的捕获不是在 PR_Swap 期间。 在电源角色交换期间、请在两侧(NB 和扩展坞)以及 VBUS 上探测 VCON。 在 PR_Swap 之后、电缆未响应软复位、我怀疑电缆由于某种原因而失去 Vcon 电源。 请检查此项。  

    谢谢

    普拉吉斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    请参阅随附的文件、  

    CH1=ZBook VCONN 电压。

    CH2=TPS65982 VCONN 电压。

    e2e.ti.com/.../20191024.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们怀疑在故障情况下、电缆电子设备没有获得 VCON。 主机只在一小段时间内提供 VCON 并在这之后将其关闭。 而在通过的情况下、主机在整个过程中提供 VCON。 在提供5A 电流之前、电源需要通过电缆进行确认。 在这种情况下、TI 控制器继续使用3A 电流、因为它没有从电缆获得任何响应。

    谢谢

    普拉吉斯   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    非常感谢。

    我们如何改进这种故障情况?  是否修改 HW 或 Register?

    Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您将使用什么主机进行此测试? 您是否看到任何其他主机的问题?  

    谢谢

    普拉吉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    仅 HP ZBook 15 G5和电缆终端类型:VCONN 不需要充电。

    Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这是主机端问题、我们无法从坞站侧解决。  

    谢谢

    普拉吉斯