This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:DP83867CR DHCP 问题

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867CR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/853328/dp83867cr-dp83867cr-dhcp-issue

器件型号:DP83867CR

尊敬的先生  

我们的客户在其应用中使用 DP83867CR、并遇到如下问题、是否有任何此问题的建议? 非常感谢!!

1. DHCP 客户端:失败

2. RGMII/MDC/MDIO 波形测量。 (PHY 0x86寄存器:RX 时钟延迟= 7、TX 时钟延迟= e)

3. TFTP 客户端:用于上传和下载小文件的功能。 当您的文件超过1Kb 时、它将失败

4. Telnet:功能正常,但是当我们更改文件夹路径时,它很可能会失败。

5、静态 IP 测试:2天内彼此 ping 均正常。

艾伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    请提供有关您的应用和/或系统级方框图的更多信息。

    您在什么模式下使用 PHY? 您使用了哪些引脚搭接/寄存器配置?

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些不同的网络协议在系统中的更高层、第2层及以上进行处理。 PHY 仅负责 MAC 和电缆之间的数据。 如果 ping 工作正常、则 PHY 工作正常、这意味着这是一个较高层次的问题、不在本论坛的讨论范围之内。  

    谢谢、

    Nikhil