This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:SN65DSI86不支持 HDCP、不能用于外部 DP 监视器?

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86, SN65DSI85

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/853036/sn65dsi86-sn65dsi86-does-not-support-hdcp-could-not-use-for-external-dp-monitor

器件型号:SN65DSI86
主题中讨论的其他器件: SN65DSI85

你(们)好,先生

在数据表9.1应用中、

由于 SN65DSI86不支持 HDCP、我们无法使用外部 DP 监视器?

BR

Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan

     SN65DSI86 可实现 MIPI 转 DP、但 DSI86不支持 DP 音频、也不支持 HDCP 加密。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    很抱歉耽误你的答复。

    由于 SN65DSI85不支持 HDCP 加密、它是否可用于 以下外部 DP 监视器?

    BR

    Ethan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan

    DSI86可以支持标准 DP 监视器、只要以下两种情况均不成立:

    1. 内容保护是必需的。
    2. 需要音频。

    如果两者都不需要、则可以将 DSI86与标准 DP 监视器配合使用。  确保 TEST2引脚被拉至高电平(1.8V)、并按照数据表中的顺序禁用 ASSR。

    请检查显示器是否需要#1和#2。

    谢谢

    David