This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:如果 RX 峰-峰值的最小值仅为510mv、我们需要检查风险

Guru**** 2391525 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/853546/ds110df410-we-want-to-check-the-risks-if-the-min-of-rx-peak-peak-is-only-510mv

器件型号:DS110DF410

大家好、

如果 RX 峰-峰值的最小值仅为510mv、我们需要检查风险。  典型 值为600mv。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中列出的最小值600mVppd 假设发送器输出端的输入通道符合"注6"、差分信号幅值提供小于1x10-12位的误码率。 在具有 PRBS-31数据协议的10.3125Gbps 下测量。 输入传输通道为40英寸长 FR-4带状线、布线宽度为4mil。" 如果使用低损耗到中等损耗的输入通道、则在输入通道上施加510mVppd 不应带来任何风险。

    此致、

     Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师