This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:Linux TUSB8041为集线器生成 USB-2-0测试模式-客户案例

Guru**** 2955970 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/852337/tusb8041-linux-tusb8041-generate-usb-2-0-test-pattern-for-hub---customer-case

器件型号:TUSB8041

很棒!

我的客户对此主题有疑问:http://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/789719?Linux-TUSB8041-Generate-USB-2-0-test-pattern-for-hub

它们在绕过 SoC 生成的模式时遇到问题。

目前、它们不能重新跟踪或重现、如果主机控制器发送测试强制使能、集线器将重复这些软件包。

在 Linux 下是否有任何可能的测量方法?

此致、

Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是说如果启用了 SOC 运动鞋测试力、集线器无法重复该软件包?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我们认为这是前一个线程所说的。

    如何使用 Linux 完成测量?

    此致、

    Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marion、

    必须启用 Linux 主机控制 器才能发送命令以在集线器上启用测试数据包或强制启用模式、没有可用的 TI 实用程序。

    此致、

    JMMN