This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:TX、Ty 的 VOL 规格

Guru**** 2514105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/853480/p82b96-specification-of-vol-for-tx-ty

器件型号:P82B96

您好!

您能不能建议 Tx、Ty (如 Sx、Sy)的 VOL 规格?

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    我们不指定这些值、因为它可能会因器件的条件而发生很大的变化。 由于 Rx、ry 具有宽输入阈值(典型值为0.5xVcc)、并且 Tx、Ty 驱动器强度如此之大、因此我们通常不会在这里看到问题。

    作为示例估算、我们可以将 VTX = 1V 的测试条件除以 Tx 的动态输出灌电流能力(IIoT)、Ty 最小值为60mA、从而得出~16.7 Ω 的 RDS (ON)。 使用160欧姆的 RPU 值时、VOL 将变为接近9% Vcc。 请注意、该值将随灌电流、RPU 值和温度的变化而变化。

    此致、
    Eric