Other Parts Discussed in Thread: TPS65987DDJ, TUSB564
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65987DDJ 主题中讨论的其他器件: TUSB564
大家好、
我的客户正在使用 TPS65987DDJ 并在其显示器中使用 TUSB564、他们想知道是否有任何方法可以使用应用配置工具读取 TUSB564中的寄存器。
是否可以使用调试模式、I2C 主设备读取来读取 TUSB564地址和寄存器?
谢谢、
SK Loo