This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DDJ:能否使用 TPS65987 GUI 读取 TUSB564寄存器

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65987DDJ, TUSB564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/851900/tps65987ddj-could-we-read-tusb564-register-using-tps65987-gui

器件型号:TPS65987DDJ
主题中讨论的其他器件: TUSB564

大家好、

我的客户正在使用 TPS65987DDJ 并在其显示器中使用 TUSB564、他们想知道是否有任何方法可以使用应用配置工具读取 TUSB564中的寄存器。

是否可以使用调试模式、I2C 主设备读取来读取 TUSB564地址和寄存器?

谢谢、

SK Loo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

    不能、您无法使用应用定制工具读取 TUSB564或地址内的寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Adam、

    这意味着、如果我的客户想要读取 TUSB564中的寄存器、他需要拔出 TUSB564的 I2C 线路并直接读取(例如、使用 Aardvark I2C 读取器)?

    SK Loo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没错