This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043DEVM:500kbps 时的传输速度容差

Guru**** 2872490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/853479/tcan1043devm-transmission-speed-tolerance-at-500kbps

器件型号:TCAN1043DEVM
主题中讨论的其他器件:TCAN1043

 对于 TCAN1043DRQ、在不同传输速度下实现的容差是否有相关指南?

对于我的项目、我需要向客户确认500kbps 时的传输速度容差不超过0.4%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    TCAN1043是一款没有内部时钟信号的模拟器件、因此其输出切换速率将与输入切换速率匹配-它不能引入频率偏移。  如果您希望确保频率容差至少为0.4%、这将更多地限制用于在应用中使用的 CAN 控制器中生成 CAN 时钟的基准振荡器。  如果这毫无意义、或者您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的回答。 我理解您的回答、如果我的问题含糊不清、我很抱歉。

    我认为我们的客户建议 CAN 收发器本身不应与 CAN 控制器振荡器产生大于0.4%的容差、因此容差很小。 收发器本身的容差可以忽略不计?

    再次感谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    由于收发器的输出将跟随其输入、因此无法引入频率偏移。  例如、当 TXD 转换为低电平时、CAN 总线将在特定传播/转换延迟后转换为显性状态。  当 TXD 转换为高电平时、CAN 总线将在经过特定传播/转换延迟后转换为隐性状态。  如果这些延迟存在不匹配、则可能会导致短期相位变化(有时称为占空比失真或只是抖动)、但不会导致频率偏移(这会产生累积相位误差)。  相反、一个位状态的任何轻微缩短都将伴随着下一个位状态的相同长度延长。  这意味着没有长期相位漂移、因此平均频率误差为0%。

    此致、
    最大