This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539-Q1:您是否在汽车应用中具有2端口 I2C 至 LIN 的 MCU

Guru**** 2767165 points

Other Parts Discussed in Thread: TLIN1029-Q1, TCA6424A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/853322/tca9539-q1-do-you-have-the-mcu-of-2-port-i2c-to-lin-at-automotive-application

器件型号:TCA9539-Q1
主题中讨论的其他器件:TLIN1029-Q1TCA6424A

您好、先生、  

请针对我的客户的以下请求建议解决方案、非常感谢!

在汽车应用中、您是否具有2端口 I2C 至 LIN 的 MCU。  

您有18个以上的 IOS 吗?

非常感谢您的支持!

此致、  

廖青

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我们目前没有 I2C 转 LIN 解决方案、如果您需要的话。  请注意、我们当然拥有可连接到 MCU LIN 端口的 LIN 收发器产品系列(如 TLIN1029-Q1)。  我是否可以问您为什么要从 I2C 进行转换?  MCU 是否无法支持 LIN 协议?

    对于端口大于18的 GPIO 扩展器、您可以看到 TCA6424A。  它支持多达24个 GPIO。  但是、如果需要 Q1鉴定、这可能不是一个选项。

    此致、
    最大