This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOS1015:无电源时的行为 TIOS1015

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOS1015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/853410/tios1015-behavior-without-power-tios1015

器件型号:TIOS1015

您好!

我的客户询问芯片在没有电源的情况下如何工作。 它们需要确保在 发生故障的情况下输出处于高阻抗状态、也需要在断电时确保输出处于高阻抗状态、因此让我们假设 TIOS1015的引脚9未通电。 LS+HS 都关闭了吗?

此致、

Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marion、

    是的、当电源电压降至"V (UVLO)"规格以下时、输出变为高阻态。  在该状态下、OUT 引脚上的任何电流都将仅由引脚泄漏引起、不会由高侧或低侧开关主动驱动。  如果您对此有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    最大